结果:找到"运动控制 xc1004",相关内容1000条
  • 求单片机开发者(运动控制方面)
  • 求:用STM32开发一款运动控制方面的产品,部分资料已经准备,感兴趣的老铁可以尽快咨询QQ:814425046
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 方面 发帖人:裕蜂科技Han 发帖时间:2024-06-24 17:49:00
  • 什么叫运动控制?什么是伺服系统?伺服系统的三种控制方式
  • 运动控制运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。定位的基本概念:使指定对象按指定速度和轨迹运动到指定位置运动控制需要有控制器(PLC)、驱动器、电机、机械等机械需要将位置和速度反馈给控制,形成一个闭环的控制;这样控...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 伺服系统 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 09:43:00
  • 256细分步进电机驱动控制器国产替代MS35711T替代DRV8711,P=P
  • 型号:MS35711T封装:TSSOP38产品简述MS35711T器件是一款步进电机控制器,它使用外部N沟道MOSFET来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。MS35711T支持全步进到1/256步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式,可实现非常平滑的运动过程。电机运动采用标准的DIR/STEP控制方法。器件运行通过一个SPI串行接口控制。输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过SPI串行接口进行编程。主要特点1、PWM调制微步进电机驱动控制器2、内置256细分3、可选STEP/DIR接口控制或者直接PWM控制接口4、直...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 步进电机驱 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-05-08 11:44:00
  • 家电电动控制MCU
  • 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
  • USB控制器UPD720114GA-YEU-AT
  • UPD720114GA-YEU-AT厂家:RENESAS标准包装:1250/托盘供应商器件封装48-TQFP(7x7)简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:类别:集成电路(IC)产品族:接口-控制器协议:USB功能:集线器控制器接口:USB标准:USB2.0电压-电源3.14V~3.46V电流-电源-工作温度0°C~85°CUPD720114是符合USB2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5V内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: USB 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 11:29:00
  • 嘉立创不能做阻抗控制么??用阻抗神器算出来的线宽快100mil
  • 1.6mm的双层板,蓝牙天线部分需要做50欧姆的阻抗,看了下JLC的阻抗控制神器只能算52欧姆的,线宽要100mil。。。。不知道能不能做阻抗控制啊?大家双层板做的2.4G天线的时候线宽线距都是怎么确定的呢??
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 发帖人:逆流的鱼 发帖时间:2019-04-21 10:01:00
  • 求:编写LED灯变幻造型的教程
  • 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 灯光 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
  • 参赛作品《程控恒流源》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):黄运发2.单位或学校名称(选填项):东莞市敏腾测控技术有限公司3.当前职务或职称(选填项):高级工程师4.参赛作品的名字(必填项):程控恒流源5.简要陈述您的idea和作品(必填项):由上位机发送命令给单片机,实现程控PWM控制恒流电路工作6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):C9433(ATMEGA48PA-AU)7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):MOS管,ME70N06T8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):力创EDA、PADS9.5【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 程恒流源 RS485电流源 电源 发帖人:Luckyfa 发帖时间:2018-06-02 16:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: